欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第115讲 确定型腔的外形尺寸的步骤

  • 2023.01.30 09:39:47
  • 米思米
  • 1748

 大家是如何来确定型腔(定模侧镶件)的外形尺寸的呢?实际上在多数情况下,基本上都是参考过去的类似模具的尺寸、凭借经验和直觉来决定的。如果掌握了确定正确尺寸的步骤,就能够免除模具因树脂压力而损坏的危险,还能够省去因制作过分坚牢且超大的模具而造成的浪费。

 下面对确定正确尺寸的步骤进行说明。

步骤1:最小壁厚的计算

 型腔是在块状钢材上雕刻出凹陷形状而制作得到的。雕刻出的成形品的翻转形状与钢材外形之间的壁厚h,如果没有一定的厚度的话,就会因树脂的填充压力而产生裂纹或较大变形。可通过应用材料力学计算式来进行套用、借助理论计算来计算求得该厚度的推荐值。

 计算式因(1)型腔的外形形状(立方体or圆柱体等)(2)型腔的结构(整体式or分体式等)而不同,应选择合适的计算式。

第115讲 确定型腔的外形尺寸的步骤

 代入计算式的数据,应在考虑成形条件及钢材种类等的基础上确定。应按照最佳情况、最差情况分别对计算的前提条件作出多种假设,对计算结果进行比较,这也是专业人士的技巧之一。在计算求得的h的基础上,进一步考虑安全系数,确定理论上的最小壁厚。

步骤2:型腔

 如果仅根据通过计算求得的h来确定型腔的外形,在将型腔固定于模板等时,有时候可能无法充分保证螺纹孔的加工或凸缘的尺寸。在类似的情况下,应确保能够配置这些构造的尺寸,最终的型腔应尽可能保持偶数整数、选择比较整齐的数值。(例如:50mm、80mm)

第115讲 确定型腔的外形尺寸的步骤

第115讲 确定型腔的外形尺寸的步骤

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities